This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31E 和 AM26LV32E 的终端

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931187/am26lv31e-terminations-with-am26lv31e-and-am26lv32e

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E、

大家好、

我们的客户希望在 下面询问有关他使用 AM26LV31E 和 AM26LV32E 进行设计的建议:


您能否告知终端需要添加到 AM26LV31E 的输入端、AM26LV31E 和 AM26LV32E 之间的终端以及 AM26LV32E 输出端接?  

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    器件功能不需要端接、但通常建议端接、因为端接对于在相对较长的距离内以相对较高的速度传输信号时减轻传输线路影响(即反射)非常有用。  对于单向点对点通信、此类终端通常放置在接收端、并使用一个电阻、其值等于所用电缆的差分特性阻抗(通常为100-120欧姆)。

    请注意、端接电阻确实会在驱动器上施加负载。  较低的电阻需要驱动器提供更多的输出电流、并且通常会导致输出电压降低。  AM26LV31E 驱动器指定了预期100 Ω 负载下的最小输出电压以适应端接(这符合 RS-422标准)。  较低的电阻会导致较低的输出电平。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的支持。

    客户希望在 AM26LV31E 和 AM26LV32E 之间使用12引脚连接器(0.1间距、双排)? 串扰可能有任何问题?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    当高速信号非常接近时、这是一个有效的问题。  不过、如果此应用始终使每条线路的相应驱动器电路保持活动状态、那么我希望来自驱动器的信号强度能够克服将发生的线间耦合量。  不过、如果线路的驱动器被禁用且线路变为高阻抗、则噪声耦合会更容易、并且更有可能有足够的串扰导致接收器输出状态不正确。

    当然、这只是基于经验的有教育经验的猜测。  要明确地找到答案、最好测试硬件或找到一种对其进行仿真的方法(例如、如果连接器的 s 参数模型可用)。

    此致、
    最大