This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:IIC 接口配置是否有任何示例代码?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/932259/tps65987d-is-there-any-sample-code-for-iic-interface-configuration

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

设计

我已经看到 在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主控制器。  e2e.ti.com/.../Using-I2C-Master-in-TPS65987D-and-TPS65988-PD-controllers.pdf

但 IIC 接口配置?是否有任何示例代码

你能帮我展示一下吗? 我无法配置它。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、没有示例代码。 您共享的应用手册很好地指导您了解如何在 TPS65987D 和 TPS65988中启用 I2C 主设备。 您在文档中遇到了哪些特别困难?  

    此外、请确保您使用的是高级项目模板、而不是配置工具中的标准项目模板