This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:为什么应用程序定制工具会在寄存器0x51 byte-5中设置保留位-2 &3 (0x0A)?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931903/tps65988evm-why-is-the-application-customization-tool-setting-reserved-bits-2-3-0x0a-in-register-0x51-byte-5

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988

正在处理 TPS65988项目。 存在0x51寄存器编程问题。

使用《主机接口技术参考手册》(文献编号:SLVUBH2B 2018年7月–2018年9月修订)不能设置字节-5。 工具正在将此字节设置为0x0A、但主机手册仅定义位0。 不知道保留位为什么被置位或它们的含义。

请注意、主机手册中列出的寄存器长度与应用程序自定义工具不同步、如下所示:

应用程序自定义工具
GUI 编译版本6.1.1
支持的配置文件器件:TPS65988 EVM

端口1设置\"原始视图"或端口2设置"Raw View"->"Length "列

0x28 7 (根据工具) S.B.8 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

0x37 12 (根据工具) S.B.20 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

0x38 12 (根据工具) S.B.16 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

0x51 7 (根据工具) S.B.6 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

0x55 1 (根据工具) S.B.0 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

0x62 10 (根据工具) S.B.12 (根据 TPS65988DH 主机接口技术参考手册)

此外 、GUI 该区域中的"Mask"和"Offset"列似乎无用。

S.B. ==应该是

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    某些保留位保留供 TI 内部使用、因此客户不会使用这些位。 其中一些位可能设置为1、但不会影响客户使用。

    有关"工具"和"手册"之间的差异、请以"工具"为标准。

    谢谢。

    此致、

    必应