This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6721:当手机处于睡眠状态时、INTB 引脚无法从低电平恢复为高电平

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931264/tsu6721-the-intb-pin-can-not-back-to-high-from-low-when-the-phone-is-in-sleep-state

器件型号:TSU6721

亲爱的专业人士,我迫切需要你们的帮助

我们的产品是智能手机和 roid10.0、Qualcomm sdm450。

INTB 引脚在手机处于唤醒状态时工作良好。但是、当手机处于睡眠状态、耳机设备(1Mohm)中的 Pulg 时、  INTB 引脚 将被下拉、但中断功能不受惩罚、   INTB 引脚 无法从低电平恢复到高电平。在出现上述问题后、INTB 引脚 将始终保持高电平 即使手机 被唤醒也要低电平。所以请。

电路设计如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INTB 将保持低电平、直到控制寄存器(0x02)的 INT_Mask 位被清零

    SDA/SCL 上是否有纸浆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们发现 resaon。它是由中断函数。现在,它工作正常。产生的

    再次  衷心感谢。