This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RJ45连接器

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931400/dp83867e-rj45-connector

器件型号:DP83867E

大家好、团队、

可以使用来自 Wuerth 的此连接器: https://www.we-online.de/katalog/datasheet/7498111120AR.pdf 吗?  

我担心4 x 100nF 会在所有4个中心引脚之间造成短路。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果您参考我们的 DP83867故障排除指南 https://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

    建议中显示了每个中心抽头到 GND 的100nF 电容器、但它们应该被隔离、并且不会在中心抽头处短接在一起。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、

    感谢您的建议、但问题是该连接器是否可与我们的 PHY 配合使用。 我无法想象 Wuerth 出售 RJ45连接器,而 RJ45连接器不能使用:-)

    我是否可以向您询问为什么不能使用此连接器? 不使用它的原因是什么?

    谢谢、此致、

    Hans  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的澄清!

    该连接器可以使用、但它会引入合规性问题、这不是我们已经完全验证过的问题。  

    谢谢、

    Cecilia