This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:使用 Samsung S20 & Amp 和 S20+进行 FRS 评估

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929308/tps65988evm-frs-evaluation-with-samsung-s20-s20

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好!

我已经使用自己的配置评估了 TPS65988EVM 上的 FRS 功能支持、这两款不同的手机是 Samsung S20和 S20+、它们都支持 PD3.0、并且必须在从接收器到源器的~150usec 范围内支持 FRS、而不会中断 SYS_PWR。

遗憾的是、测得的开关时间太长~500msec。

我随附了演示文稿、其中介绍了我自己的配置、PD 端口1和2寄存器设置以及 SF 固件(PD 串行闪存 SW001.bin 和 PD 串行闪存 SW001.pjt)

请告知、问题出在哪里? PD 寄存器设置中、还是手机本身?  

如果宣布产品支持 PD3.0、FRS 是否具有强制性功能?

e2e.ti.com/.../TI-FRS-slides-and-SW.7z

谢谢

维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    您似乎在 GUI 中使用"标准"模板、我认为该模板与 FRS 不兼容。 我看到您已经在 PD3配置寄存器中启用了 FRS、但您还需要对端口控制寄存器进行一些更改。 以下应用程序未提及表1中所需的更改。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvae20 

    此外、尝试测量 CC 引脚上的电压。 这将帮助我们确定发送某些消息的时间

    最后、您是否知道三星手机能够支持 FRS? 虽然 FRS 是 PD3.0中允许的功能、但它并不是强制性的、因为系统支持 PD3.0并不一定意味着它支持 FRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.请提供更多详细信息吗? 我已经像 在 https://www.ti.com/lit/pdf/slvae20 文档中一样手动设置了所有三个寄存器、以便启用 FRS:

    寄存器0x29位20 =“1”

    寄存器0x32位2:0 =“001”

    寄存器0x42位5 =“1”

    2.请参见随附的更新 ppt 演示文稿。

    3.记录 GRL-USB-PD-A1日志文件以显示 PD 消息和 CC1&CC2行为。

    4.当充电器与 PD 端口1断开连接时,我实际上看不到任何从 PD 端口2到电话的 FRS 请求。 当前行为与 PR Swap 没有区别。

    谢谢

    维他利

    e2e.ti.com/.../3833.TI-FRS-slides-and-SW.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.我已经创建并尝试了高级模板端口类型-"双角色端口(DRP)、首选电源和线缆"

    2.请参见随附的更新的"使用 ADV_Cong TPS65988.ppt 进行 FRS 评估"演示。

    3.记录 GRL-USB-PD-A1日志文件以显示 PD 消息和 CC1&CC2行为。

    4.当充电器与 PD 端口1断开连接时,我仍然看不到 PD 端口2到电话的任何 FRS 请求。 当前行为与 PR Swap 没有区别。

    谢谢

    维他利

    e2e.ti.com/.../FRS-evaluation-with-ADV_5F00_CONG-TPS65988.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我还附加了 xls 格式的 PD 端口1和2寄存器内容。

    谢谢

    Vitaliye2e.ti.com/.../Registers-Advanced-Template-setup_5F00_11.08.20.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此信息。 让我和我的团队讨论一下这个问题、我很快就会与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 VBUS 上的电压降至 UVP 阈值以下、TPS65988将发送 FRS 命令。 建议将此阈值降低至最低5%

    还建议减小系统电容、以确保电压降低的压摆率更快。 这就是您的总时间如此长的原因之一。

    也可以参考以下 E2E 主题

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/915967#pi320995filter=all&pi320995scroll=false