This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:支持 SGMII 第37条自动协商、支持10、100 M 的速度

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931680/ds125df410-support-for-sgmii-clause-37-autonegotiation-and-speed-support-for-10-100-m

器件型号:DS125DF410

您好,  

我们已将此10G 重定时器用于10G SFP+连接。 它能否支持第37条自动协商和适用的 SGMII 速度(10/100/1G)? 我们的 DUT 提供 交流耦合差动 SGMII 通道。  

只需检查我们是否可以使同一端口以较低的速度工作以支持向后兼容性?  

此致、  

Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当配置为 CDR 旁路模式时、重定时器可以传递10M/10M 数据。 重定时器可配置为在 CDR 解锁时自动切换到 CDR 旁路模式。 我们建议在需要自动协商的两个以太网链路伙伴之间实施重定时器设置时使用该重定时器设置。

    配置重定时器以在解锁时切换到 CDR 旁路

    • 设置重定时器通道寄存器0x1E[7:5]=b000
    • 保持通道寄存器0x09[5]= 0、其默认值

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师