This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]原理图审阅建议-以 TUSB211为例

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931898/faq-schematic-review-suggestions---tusb211-as-an-example

主题中讨论的其他器件:TUSB211

如何验证原理图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看原理图似乎是一项艰巨的任务、有时您可能不知道从哪里开始、因为不同串行标准的器件具有您应该遵循的各种规则。 虽然始终可以在 E2E 论坛上请求原理图审阅、但您也可以执行其他操作来确保您的设计符合标准 请记住、此处的方法适用于大多数器件、本常见问题解答中将以 TUSB211为例。

    注意:E2E 是一个公共论坛、请勿发布任何包含重要公司信息的专有信息。 请随意开始一个主题、询问您如何通过适当的渠道向我们发送原理图以供审核。

    • 在 TI.com 上检查您的特定器件是否有可用的原理图检查清单。 某些器件可能会在我们的网站上提供原理图检查清单。 这是验证原理图是否正确的最简单方法、因为检查清单中包含了设计应包含的内容或针对不同场景可能推荐的内容的逐引脚说明。 在下图中、我们可以看到 TUSB211的原理图检查清单、该清单可在以下链接中找到: https://www.ti.com/lit/pdf/slla389。

      

    如果您所使用的器件没有可用的原理图检查清单、我们该怎么办?

    • 查看 EVM 用户指南是一种缓解您所寻找的特定器件没有原理图检查清单的情况的好方法。 在用户指南中,您将找到一个 EVM 原理图,该图可用于确定设计中需要包含哪些内容。 虽然它可能不像阅读清单并将其与您自己的设计进行交叉参考那样简单、但 EVM 设计中使用的原理与应用于原理图清单的原理相同。 在下图中、我们可以看到 TUSB211的 EVM 原理图、这与我们在上面的原理图检查清单中发布的器件相同。 在这里、我们可以看到上面的检查清单中提到的所有元素都已应用于此原理图。 TUSB211用户指南的链接可在 https://www.ti.com/lit/pdf/sllu247上找到。

      

                  如果您对原理图有疑问、该怎么办?

    • 在 E2E 上搜索是一种快速找到您可能遇到的问题答案的方法。 原理图可能很复杂、并且因具体应用而异、因此存在大量有关这些原理图的问题。 因此、请记住、如果出于某种原因、您试图了解为什么为特定引脚使用某些电阻器或电容器值、那么最好参考器件数据表或在论坛上发布问题。 在下图中、我们可以看到用户询问他的原理图是否正常、或者是否有任何更改建议。 原理图上有大量的 E2E 主题,因此如果您有疑问,很可能已经得到解答,因此最好进行检查。

      

    最后、最重要的是不要忘记、您始终可以自由地请求查看您的原理图、因此、如果有任何疑问或问题、请随时发布并由专业人员进行验证。 请记住不要在 E2E 上发布任何专有信息、因为它是一个公共论坛、您只需询问如何通过适当且安全的渠道向我们发送您的原理图。