This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:结温和管壳温度

Guru**** 2929290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931822/tusb3410-junction-and-case-temperature

器件型号:TUSB3410

您好、E2E、

你好。

  采用 VF (LQFP)封装的 TUSB3410的工作结温(Tj)和外壳温度(TC)是多少?

Tj 是否与 Tstg 相同? 而 TC 是70C?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原始帖子中、我注意 到在 Tj 计算中使用了 θJa 而不是 θJc、请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我要提及下面链接的文件、因为它将提供一些有关 Tj 计算的有用信息。 ψJB  是计算给定器件的 TJ 时应使用的值。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf