This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:I2C 编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, BQ25713, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931378/tps65987ddj-i2c-programming

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: BQ25713TPS65987D

你(们)好

我想问您、能否将 MCU 用作 i2c 主器件、将 TPS65987DDJ 用作仅可由 i2c 控制的从器件?

在哪里可以找到 TPS65987DDJ 的 I2C 相关寄存器信息?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS65987DDJ 可作为 I2C 从器件进行控制。 您必须为 TPS65987DDJ 的寄存器映射请求访问权限。

    首先、我必须问这种设计的系统类型是什么、您的系统要求是什么?

    TPS65987DDJ 适用于 Thunderbolt 平台、因此如果您的系统不是 Thunderbolt 系统、您需要使用另一个我很乐意为您提供帮助的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

    我将为手持终端设备构建充电系统、使用 STM32芯片作为主控制芯片、使用 TPS65987DDJ 进行 PD 协议、并使用 BQ25713进行电池充电控制。

    两个芯片都由 i2c 控制、这没问题吗?

    从哪里可以获得 tps65987ddj 的驱动程序?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个芯片都由 I2C 控制、但由于您不是在实施 Thunderbolt 系统、因此无法使用 TPS65987DDJ。

    您必须改用 TPS65987D。 这两个器件之间的硬件是相同的、唯一的区别是 TPS65987D 固件适用于除 Thunderbolt 以外的所有其他应用。

    所有相关的 TPS65987D 信息均可在产品页面上找到