This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:DP 转接驱动器支持 VESA DP 1.4

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931694/sn65dp141-dp-redriver-supports-vesa-dp-1-4

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: TDP142

尊敬的:

我们是否有支持 VESA DisplayPort 1.4版本的 DP 转接驱动器?  我发现 sn65dp141仅支持 DP1.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65DP141将支持 DP1.4、因为 DP1.3和1.4之间的数据速率相同(8.1G)。 除了 DP141之外、您还可以使用 TDP142、该器件还支持 DP1.4。

    谢谢

    David