This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040的 DI/RO 是否可以连接在一起?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931402/ds91m040-can-di-ro-of-ds91m040-are-connected-together

器件型号:DS91M040

大家好、

我们的客户希望评估 DS91M040。 现在、他们希望使用 FPGA 的一个 GPIO 连接 DI 和 RO。

它是否可用于此类连接?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    不建议像这样进行连接,因为此连接创建的存根以及驱动器/接收器的潜在负载可能会导致信号完整性问题。

    此致、

    I.K.