This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI402:用于电源的旁路电容器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931449/ds50pci402-bypass-capacitor-for-power

器件型号:DS50PCI402

尊敬的技术支持团队:

我对 DS50PCI402有疑问。

μF 表第30页的"μF 旁路"一章显示如下、该章所述为"三个电容在2.2 μ F 至10 μ F 范围内的电容器"。

在本例中、有两个1μF μ F 陶瓷电容器和一个10μF μ F 陶瓷电容器。 还可以吗?

通过 参考 EVA 电路板电路图来选择容量的值。

■数据集

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

其次、需要特别注意通过正确使用旁路电容器实现的电源旁路。 应在 μF VDD 引脚上连接一个0.01 μ F 旁路电容器、使该电容器尽可能靠近 DS50PCI402。 较小的电容器有助于实现正确的元件放置。 μF、μF 旁路设计中还应包含三个电容在2.2 μ F 至10 μ F 范围内的电容器。 这些电容器可以是钽电容器或超低 ESR 陶瓷电容器。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电容器将非常好地工作。  DS50PCI402消耗的电流相对恒定。  因此、动态电流电源要求非常低。  

    此致、

    Lee