This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:选择性 SMPTE 数据速率锁定

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930958/lmh1219-selective-smpte-data-rate-lock

器件型号:LMH1219

大家好、

编程指南第8页"3.4选择性 SMPTE 数据速率锁定"显示 了它可以缩短锁定时间。
您能告诉我如何确认该功能吗? 是否仅通过检查 LOCK_N 引脚变为低电平的时间?
我还想知道使用该函数的速度有多快、仅供参考。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、唯一的方法是检查 LOCK_N 引脚。 此外、您需要指示数据何时应用到 CDR、以便您可以测量数据何时应用到 LOCK_N 何时生效。

    每个数据速率大约快2到3ms。

    此致、Nasser