This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:关于 HDMI 2.1合规性测试

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930860/esd204-about-compliance-test-for-hdmi-2-1

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件:ESD122TPD4E02B04

您好!

我阅读了以下主题并提出了问题。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/839636/3105682?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=hdmi2.1%20esd#3105682

>我们的 HDMI2.1最佳器件是  ESD122 或  TPD4E02B04
ESD122和 TPD4E02B04是否通过 HDMI 2.1合规性测试?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    欢迎使用 E2E!

    我们的器件均未经过 HDMI 2.1测试、但 ESD122和 TPD4E02B04是我们根据信号速度提供的最佳多通道器件。

    我们必须提供每个器件各自产品文件夹中的 s 参数、使您能够使用电路板设计对 HDMI 2.1进行高速仿真。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    我知道。

    我向我的客户介绍 S 参数信息。

    请允许我提出其他问题。

    ESD122和 TPD4E02B04器件是否能够且有可能通过合规性测试?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    ESD122和 TPD4E02B04是否能够通过 HDMI 2.1合规性测试将取决于系统。 每个系统都有插入损耗预算、电路板布局等其他因素会影响设计的插入损耗。 ESD 器件需要在仿真或测试中使用布局进行验证、以了解其是否正常工作。

    此致、

    Andy Robles