This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141可用于拉电流器件和灌电流器件

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930666/sn65dp141-can-sn65dp141-be-used-in-both-source-device-and-sink-device

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: TDP142

您好!

在客户要求中、我们使用 ZU7EV SOM、我们必须使用 Dispaly 端口作为输入。  当显示端口用作输出时、我使用了 SN65DP141 IC。 那么、我能否使用同一个 IC 来设计显示端口作为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 SN65DP141用于 DP 接收端应用。 请将 SN65DP141放置在靠近接收器件的位置、并使用 SN65DP141 RX 均衡器来补偿 DP 连接器和 SN65DP141之间的损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享将 DP 用作输入的参考原理图。 此外、您能否建议任何均衡器器件型号。 我需要 DP 来支持 UHD/4K 60 FPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有关于灌电流侧 DP141的参考原理图。 但您可以使用 TDP142数据表中的图19作为入门指南、我也可以在原理图完成后查看该原理图。

    均衡器已位于 DP141内、因此无需外部均衡器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、显示端口支持1.3版。 IC 向后兼容 DP 版本1.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、  

    谢谢

    David