This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410与 SN65HVD1781的优缺点

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931414/thvd2410-thvd2410-vs-sn65hvd1781-pros-cons

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1781、

大家好、

客户正在评估从 SN65HVD1781到较新 THVD2410的开关。  您能告诉我 THVD2410与 SN65HVD1781的优缺点吗? 它们需要500kbps 总线速度+/-70V 故障保护和3.3V 电源电压。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    THVD2410有几个优势。  它支持更宽的 VCC 范围、并在低至 VCC = 3V 时保持 RS-485标准合规性。 对于等效电源电压、它往往具有来自驱动器的更高差分输出信号(有利于抗噪和远距离通信)。  它具有高度集成的 ESD 保护、无需外部保护组件即可实现12kV IEC 61000-4-2 (接触放电或空气放电)。  同样、IEC 61000-4-4 EFT 也具有内部保护功能、旨在实现标准 A 系统级性能、即在存在耦合噪声脉冲的情况下保持数据保真度。 它被指定为支持更宽的共模工作范围、当系统之间的接地基准之间存在电势差时、这一功能非常有用。  它还支持更宽的温度范围、Icc 稍低。

    如果您或客户有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大