This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:设计 SATA、USB &放大器;PCIe (多路复用)

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930460/tusb1002-designing-for-sata-usb-pcie-multiplexed

器件型号:TUSB1002

我有一个需要 USB 3.0、PCIe 第3代和 SATA 支持的复杂应用、我正在尝试确定是否可以通过基于 TUSB1002的通用缓冲系统对这三种标准协议进行多路复用。

 TUSB1002组件介绍了 USB 3、PCIe 和 SATA 的设计。 图18说明了 USB 3.x 的方法、图22说明了 SATA+PCIe 的方法。 但我不清楚是否可以创建一个电路(电容器、滤波器等)、在多路复用环境中支持全部三种 电路(例如、三个单独的主机接口多路复用到公共出站总线上、并通过 TUSB1002等缓冲器在主机端进行端接)。

TI 是否了解任何硬性限制、无论是在器件本身还是由于三个标准的不同要求、为何无法将器件配置为在同一电路中支持所有三种协议?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我建议使用 TUSB1002A、但这里有一个严格的限制。 SATA 交流耦合要求与 PCIe 和 USB 3.0 (两者相似)有很大不同、因此无法仅实现一个 TUSB1002A 来适应所有三个接口。 请参阅 TUSB1002A 数据表中第8.3.2节详细设计流程的第二段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    非常感谢您指出:

    SATA:最大12nf
    PCIe:75-265nF
    USB3:~100nF

    但是、我还注意到、在该部分中、他们描述了一种添加具有 NFET 的特殊下拉网络的方法。 我猜您可以设计 PCIe 和 USB (使用100nF 电容)并按照指定添加开关下拉电阻。 我不清楚的是、为什么仅在器件端需要它-看起来返回主机的 TX 接口会有相同的问题、而不是"看到"接收器上的正确端接。

    我是否误解了那里的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    无外部 NFET 仅在 TUSB1002A 与 MiniCard /mSATA 插座之间的交流耦合中需要下拉电阻。  "主机"和 TUSB1002A 之间的交流耦合(Ctx1)是固定的、不受 来自迷你卡/mSATA 插座的12nF 影响。