This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:IEEE 1588和 SyncE 解决方案

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931128/dp83640-ieee-1588-and-synce-solution

器件型号:DP83640

你(们)好

客户具有基于 IEEE 1588和 SyncE 的时间和频率同步系统解决方案要求。 他们希望了解 TI 的解决方案、其中可能包括时钟、GbE PHY、软件以及此类系统中的其他器件。

我们是否有任何相关文档或幻灯片?  我们可以使用此信息与客户沟通、以确定他们的需求。

谢谢你。

Shawn-wang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请联系我们的以太网营销团队、以便我们了解您的客户正确推荐器件所需的要求和规格。

    谢谢、

    Cecilia