Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 你(们)好
我想 了解 是否需要 更改 PD 控制器的任何参数。 GUI 是 唯一 的方法吗?
我能否 通过 MCU/ 处理器控制 TPS25750。 我能不 能反馈 PD 源可以提供多少功率
我的设备。 基本上,我希望 根据 PD 电源的功率能力来限制功能。
我们是否有产品开发所需的数据表以外的任何其他文档(如果有)
提供 相同的。