This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750的配套设计

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931125/tps25750-design-collateral-for-tps25750

器件型号:TPS25750

你(们)好    

我想 了解 是否需要 更改   PD 控制器的任何参数。 GUI 是 唯一 的方法吗?

我能否 通过 MCU/ 处理器控制 TPS25750。 我能不 能反馈   PD 源可以提供多少功率   

我的设备。 基本上,我希望 根据    PD 电源的功率能力来限制功能。

      我们是否有产品开发所需的数据表以外的任何其他文档(如果有)   

提供 相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法通过 I2C 通信控制 TPS25750。 只能通过 GUI 进行配置更改

    根据 Type C PD 规范、TPS25750能够提供高达100W (20V/5A)的功率

    目前主要配套资料是数据表和 EVM。 我们将在未来几个月添加其他文档。 但是、今天提供的文档应该足以让您开始为系统评估 TPS25750。

    如果您有任何疑问、请告诉我!