This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:针对光学应用的器件建议

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930972/ds125df410-device-recommendation-for-optical-application

器件型号:DS125DF410

您好!

我的客户正在寻找合适的器件、用于 PON 网络中 OLT 和 ONT 之间的接口应用。

要求如下:

  - GPON:下2.5Gbps /上1Gbps +突发模式、10GPON:下行和上行10Gbps

  -重塑、重定时、再生功能、用于光通信

 您能否查看 DS125DF410是否可用于上述应用? 您是否有更好的解决方案?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DF410值得为此应用进行评估。 我建议从 TI.com 产品页面订购评估板并执行一些初始评估。 我要补充的是、TI 未使用突发模式数据正式验证 DS125DF410性能。 以下两条指南:

    • 假设数据将实现某种类型的标准编码(例如64B/66B 或8B/10B)
    • TI 重定时器的最大 CDR 锁定时间为100ms。 因此、只要最小数据/非数据周期长于100ms、我就会期望数据流 发生

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师