Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF410 您好!
我的客户正在寻找合适的器件、用于 PON 网络中 OLT 和 ONT 之间的接口应用。
要求如下:
- GPON:下2.5Gbps /上1Gbps +突发模式、10GPON:下行和上行10Gbps
-重塑、重定时、再生功能、用于光通信
您能否查看 DS125DF410是否可用于上述应用? 您是否有更好的解决方案?
谢谢你。
JH