This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC174A-EP:在固定频率下通过 PWM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC174A-EP, SN65LBC175A-EP, SN65LBC173A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931150/sn65lbc174a-ep-pass-pwm-at-fixed-freq

器件型号:SN65LBC174A-EP
主题中讨论的其他器件: SN65LBC175A-EPSN65LBC173A-EP

您好!

我对 SN65LBC174A-EP 有疑问。 我们希望以固定频率但可变占空比传递 PWM 信号。 部件是否可以传递脉冲的占空比或是否发送位流?

此外、我们需要一个具有相同5V 电源和理想情况下相同工作温度范围的接收器。 您能帮我找到一些选项吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    该 IC 只需将其输入端的逻辑高电平电压转换为其输出端的正差分电压、将其输入端的逻辑低电压转换为其输出端的负差分电压。  该逻辑输入在应用级别所代表的含义不是太大问题-它可以是串行数据、PWM 信令等。  因此、我看不到这种用法的问题。  我想说、对于 PWM 应用、您可能需要仔细检查差分输出上升/下降时间是否足够快、即使在预期的最小和最大占空比下也能可靠地转换输出状态、并且脉冲偏差是可以接受的 (因为这会引入一些占空比误差)。

    对于接收器、SN65LBC173A-EP 或 SN65LBC175A-EP 是否适合您?  (它们是引脚排列略有不同的相似器件、以适应不同的使能控制方案。)

    此致、
    最大