This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:为什么可以#39;t 输出4K@60视频?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929384/tmds181-why-can-t-be-output-4k-60-video

器件型号:TMDS181

大家好

   为什么无法输出4K@60视频? 可输出4K@30。

   请帮助我检查该问题、并 提供一些建议、感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../Redriver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 SDA_SNK 和 SCL_SNK 上的上拉电阻器从1.5k 更改为2k

    2.请移除 OE 引脚上的上拉电阻器并具有200nF 下拉电容器

    您能否实现 DDC snoop 选项并查看4K@60Hz 是否正常工作? 如果没有、那么您可以切换 HPD_SNK 以查看4K@60Hz 是否正常工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

       1.我尝试了1.5k 到2k 电阻器、但无法进行4K@60Hz 工作。

       2、阿尔森不能工作

       更改 DDC snoop 和 HPD_SNK、它无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以转储 TMDS181寄存器的第0页和第1页?

    第0页寄存器是 TMDS181数据表中的寄存器。 要访问第1页、请先将0x01写入寄存器0xFFh、然后从寄存器0x00h 转储到0xB1h。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列出寄存器,请查看

    谢谢

    e2e.ti.com/.../tmds181.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看寄存器第0页寄存器0x0B、当 TMDS181 I2C_EN = 1时、需要将 HDMI2.0的[4:3] TX_TERMY_CTL 位设置为0x11。  

    拉电流和灌电流是否支持 HDMI2.0? 基于 DDC 总线侦听、HDMI2.0的 TMDS_CLOCK_Ratio_STATUS 需要为1、并且该位仍设置为0。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试设置 位[4:3] TX_TERM_CTL = 00、01、11,仍然失败

    此外、当 I2C_EN=0时、它也不能输出4K 60

    将0x0B 更改为"TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/40 "  

    HDMI_CLK 频率更改为37.5M (正常值148.5M)

    拉电流和灌电流支持 HDMI2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在不拔下 HDMI 电缆的情况下将源从 HDMI1.4更改为2.0? 如果是这种情况、您能否尝试切换 PD_EN 并查看 HDMI2.0是否可以正常工作?

    如果 PD_EN 不起作用、您能否通过向寄存器0x0A 位[1:0]写入0x11来强制 TMDS181进入重定时器模式?  

    谢谢

    David