This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75115:保证高输出或低输出的最小 VID

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75115, SN75114, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931145/sn75115-minimum-vid-to-guarantee-a-high-or-low-output

器件型号:SN75115
主题中讨论的其他器件: SN75114THVD1550

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 SN75115、但他需要有关 VID 和上拉/下拉电阻器的指导、以满足其应用需求。 请参阅下面的查询。  

"数据表似乎指示最小 VID 为0.5 VDC、这对我来说似乎很高。 数据表图7中的后一项似乎表示低于0.1 VID。 在电缆断开的情况下、我们将增加上拉和下拉电阻、但0.5将上拉和下拉电阻器驱动为585欧姆、其中连接了130个端接电阻器。 上拉和下拉电阻大约为1k。 我是否遗漏了什么。 如果不是、我们将此芯片与配套驱动器芯片 SN75114配合使用。 对于上拉和下拉电阻器、您会推荐什么。 这不是高速、因此可以移除130。"

如果您能帮助我们提供所需的信息、我将不胜感激。  

保持安全、度过美好的一天。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    同意0.5V 的 VID 要求相对较高、但请记住、此 IC 是在1970年代初设计的。 :) 从数据表中的图7和图8中,您可以看到典型的 VID 阈值及其随不同条件的变化情况。  它的标称值看起来接近0V、但随着 VCC 的升高和工作温度的降低、它可能会发生漂移-这可能是驱动0.5V 规格限制的原因。

    不过、鉴于可用数据有限、我建议根据现有数据表限制谨慎设计。  不幸的是、这意味着使用低值上拉/下拉电阻或调整所使用的差分端接电阻(忽略它或增加其值、以便相应地增大上拉/下拉电阻)。  或者、另一个要考虑的选项是具有更严格 VID 规格的器件。  双接收器器件有点少见、但单通道选项通常采用小型封装尺寸。  THVD1550就是一个示例、它采用3mm x 3mm VSSOP 封装、其"VIT+"阈值低于0V、因此系统无需外部上拉/下拉电阻或具有极高阻值的电阻即可运行。

    此致、
    最大