This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:在轮询模式下、ADC 或比较器时间何时开始?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931126/tic12400-q1-in-polling-mode-when-does-adc-or-comparator-time-start

器件型号:TIC12400-Q1

E2E、  

对于 TIC12400-Q1、每个输入引脚都有一些小电容。  轮询模式、 IN0通道、湿性电流启动形成点、ADC 或 COMP 启动工作表、在哪里? A 或 B 还是中间?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    图中的图显示了启用由 Tadc 或 Tcomp 设置的每个通道的电流源之间的时间。 也就是说、该图显示了您应该看到的波形、以及与它们对应的规格、而不是内部时序或当 ADC/Comp 处于激活状态时。  

    就实际操作而言、时序描述如下:

    • 在 TPOLL_ACT 期间、启用电流源或灌电流来偏置外部开关。  它们在选定的时间内处于开启状态、以便为可能正在使用的任何外部电容器充电提供足够的时间。

    • 在 TPOLL_ACT 结束之前不久、比较器或 ADC 会对 INx 引脚上的电压进行采样。  在此期间、TPOLL_ACT 仍然为高电平、并且电流源/灌电流仍处于活动状态。

    • TPOLL_ACT 结束后、ADC 或 COMP 的采样阶段完成、电流源关闭。  

    • 然后、当 TPOLL_ACT 结束时、ADC 或 COMP 将数据转换为数字输出。


    因此、要更直接地回答 Tadc/Tcomp 是从 A、B 开始、还是从两个答案之间的某个位置开始、将是 B、如数据表所述:

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti