This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:TCA5013与 I2C 连接至 CPU -原理图审阅

Guru**** 2590870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930777/tca5013-tca5013-interfacing-with-i2c-to-cpu--schematic-review

器件型号:TCA5013

您能验证原理图是否正常吗?  

这是最后一分钟的问题、因此请您尽早回复。  

我们尝试用作 I2C 至 SAM 接口  

 谢谢  

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;您需要为 SDA/SCL 信号上拉

    2:对于 SAM 卡、您需要连接 CLKIN2/IOMC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我们要做的事情是不可能实现的?  

    我们需要具有 SAM 接口和不具有 SIM/SAM 接口的 CPU。  

    我们被告知、该器件适用于从 I2C 到 SAM 接口的转换/接口。   

    你能评论吗?  

    Navin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 只用于控制寄存器、不用于 SAM 接口的数据牵引。