Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731、
大家好、
我的客户正在评估 适用于5S 电池组的 TPS25750 + BQ25731解决方案、并有以下问题:
源极-当电池组欠压时、意味着15V (每个3V)、我们还需要 VBUS = 20V 输出。
灌电流-当电池组几乎充满电时为20.5V (每个4.1V、而全充电器电压为4.2V)、如果 VBUS 为20V、我们还需要使用低电流充电器。
因此 、BQ25731需要处于 OTG 模式。 GUI 配置+ PSIL138E2 (001)_Sch 是否支持此功能? 我的问题是、BQ25731的 I2C 在没有任何 MCU 的情况下连接到 TPS25750、我想知道是否可以涵盖以上两种情况。
2.如果在 GUI 中配置了45W (15V/3A)电源、并且我们希望提供9V/2A 移动电话。 它在 TPS25750EVM 中不起作用、D10正在闪烁。 这是否是由于9V 输出问题?