This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 + BQ25731解决方案

Guru**** 2812695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930965/tps25750-tps25750-bq25731-solution

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

大家好、

 我的客户正在评估 适用于5S 电池组的 TPS25750 + BQ25731解决方案、并有以下问题:

源极-当电池组欠压时、意味着15V (每个3V)、我们还需要 VBUS = 20V 输出。

  灌电流-当电池组几乎充满电时为20.5V (每个4.1V、而全充电器电压为4.2V)、如果 VBUS 为20V、我们还需要使用低电流充电器。

  因此 、BQ25731需要处于 OTG 模式。 GUI 配置+ PSIL138E2 (001)_Sch 是否支持此功能? 我的问题是、BQ25731的 I2C 在没有任何 MCU 的情况下连接到 TPS25750、我想知道是否可以涵盖以上两种情况。  

2.如果在 GUI 中配置了45W (15V/3A)电源、并且我们希望提供9V/2A 移动电话。 它在 TPS25750EVM 中不起作用、D10正在闪烁。 这是否是由于9V 输出问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    目前、TPS25750无法根据电池组的充电情况更改所宣传的拉电流或灌电流功能。 我们目前正在研究此功能是可以由我们的器件处理、还是需要外部 MCU。 不幸的是,我没有时间确定我们将在何时确定这一要求

    2.是的,这是同一个问题。 无论您从 GUI 中选择何种配置、如果您尝试从5V 电源协议转换为9V 电源协议、您将在 VBUS 上看到问题。 这将在下一版 EVM 上再次修复