This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:适用于电动踏板车/USB PD 的双向充电器设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM76005, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930109/tps65987d-dual-way-charger-design-for-e-scooter-usb-pd

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:LM5170LM76005TPS65987LM5175

尊敬的 Sirs:  

这里我们介绍了电动踏板车专用高端充电器(标称48V)等产品。 / 53.4V 最大值)、由 USB PD 提供(20V 3A、20V 5A 输入)、具有高达20V 5A 的拉电流能力。  

TPS65987和 analogeius 器件似乎最适合此设计、您是否仍然可以推荐使用特定的直流/直流 IC 来实现双向充电? LM5170似乎早就该这样做了、是否有能力利用 LM5175等更小的器件来实现电源路径切换? 或者是否最好使用不同的 IC 进行降压(例如 LM76005)和升压(LM5175)操作?

该设计应实现安全充电、因此此处的 MCU 可控制电池的电流和电压、如果您有任何关于实际实施的建议(例如、LM5175的 DAC /电阻器阵列)、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitry、

    我认为 OSST 是合适的团队、可回答您有关 LMxxxx 器件的问题。  

    正在重定向此线程。 如果需要有关 TPS65987器件的任何帮助、请告知我们。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    谢谢、我们是否应该将该主题移至 LM5175器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    此主题未引起我们的注意、因为标题位于 Out Group 未涵盖的另一个部分下。  如果您可以在包含 LM5175器件型号的新标题行下重新发布您的问题、这将非常有用。

    无论如何、我们对这个问题并不十分清楚、您能否澄清您的问题并重新发布?

    我将在这里关闭此主题、我们应在24小时内回答您的新主题。

    谢谢、

    Youhao