This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:较高的接收 TPLH 与 SN65HVD05 40Mbps

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD05, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930603/thvd1550-higher-receive-tplh-vs-sn65hvd05-40mbps

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:SN65HVD05

大家好、

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/712769/2627707?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=THVD1550%20propagation%20delay#2627707

"如果收发器使用较高的数据速率、它产生的传播延迟就会更小。"  

但是、与 SN65HVD05 40Mbps,25ns (最大值)接收 TPH 相比、 THVD1550具有更高的接收 TPH 45ns 最大值、但50Mbps 速率更高。 它看起来与上面的描述不同。

问题:

什么可能导致这种情况发生? 它与 IC 内部技术或其他方面有关吗?

2.应用中的传播延迟有什么影响? 换言之、在什么情况下、我们应该高度关注此参数?

谢谢、此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    这是一个好问题。 严格地说、上升/下降时间和传播延迟是两个不同的规格、表示两种不同的行为。 上升/下降时间测量转换边沿、而传播延迟测量从输入到输出的时间。  通常、较快的器件 在这两个器件上的值较小。 但是 、这些值 会受到不同电路的影响。  驱动器强度控制 上升/下降时间、而 所有 内部 逻辑/缓冲器开关时间 都会产生延迟。  

    这两 个器件的两个规格处于 相同的焊球位置。 我认为这种变化不会对 应用产生重大影响。 在 实现中、上升/下降时间 会影响位时间。    当信号路径的时序至关重要时、延迟就变得重要。

    此致、

    Hao