This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:我们是否具有与 TUSB211引脚相同的器件、但不需要短接 D1P/N 和 D2P/N?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB213, TUSB215, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930401/tusb211-do-we-have-device-p2p-with-tusb211-but-no-need-to-short-d1p-n-and-d2p-n

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB213、 TUSB215、 TUSB212

大家好、

我们是否具有与 TUSB211引脚相同的器件、但不需要短接 D1P/N 和 D2P/N? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以使用 TUSB213/15/17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     213/5/7有何区别? 哪 款器件 的性能  与 211类似? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    每个器件与 TUSB211具有相同的主要功能、但驱动能力比 TUSB211大。 TUSB215包含用于 BC1.2充电的 CDP 功能。 您的应用和电缆长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     应用 程序是服务器。 tusb215 与 TUSB211不是 P2P、我们是否有 P2P 解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    否、我们没有 P2P 解决方案、不需要在器件下方短接迹线。 TUSB212/14/16均与 TUSB211引脚相同。