This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:在3.3电源电压下运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, PCA9306, SN74LVC8T245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929571/sn65hvd09-operation-with-3-3-supply-voltage

器件型号:SN65HVD09
主题中讨论的其他器件: PCA9306SN74LVC8T245SN74LVC16T245

降级器、

我有一个设计、其中一些串行 通道 通过 SN65HVD09从 RS485外设通信端口互连到微控制器端口。 MCU 的工作电压为3.3V、但我想知道 是否可能将 SN65HVD09与相同的3、3V 电源配合使用、因为 MCU  没有5V 耐压引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    遗憾的是、这将不起作用。  如数据表的图18所示、SN65HVD09直到通常 VCC = 3.5V 左右才会真正变为有效状态

    解决这个问题的最简单方法可能是使用某种电平转换电路。  如果一个通道只用于接收、那么一个简单的实现就是串联一个二极管来阻止高电平状态输出、然后在 MCU 侧将信号上拉至3.3V。  如果通道是双向的、则可以考虑使用 PCA9306等双向电平转换 IC。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我在第4页有一个误解、其中 电源电压范围值为 –0.3至6V、但根据 驱动器输出电流与电源电压的关系、您的回答是正确的。

    因此、我需要一个具有8或12个通道的转换器、如果您有建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您将 HVD09用作双向收发器、SN74LVC8T245似乎是一个8通道选项。  收发器的 DE/RE 控制线可用于控制电平转换器上的方向控制线。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我同意、还有一个问题:为了知道是否存在任何差分信号、我可以在哪里放置用于采样信号的 LED?  之间有何差异? 还是 转换器和收发器之间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    这两个选项中的任何一个都是可选的。  您需要确保电压足够大、能够可靠地超过 LED 的正向电压、并检查该侧的 IO 是否能够驱动所需的正向电流。  (例如、HVD09能够在接收器输出上支持8mA 电流、并且 IO 扩展器希望能够支持更高的电流。)  如果您需要的电流超过 IO 所能支持的电流、则可以通过 FET (即、通过将栅极连接到数字 IO、然后在漏极/源极路径中放置 LED 和限流电阻)来缓冲信号。  如果您希望在实现方案准备就绪后帮助检查其原理图、我很高兴查看。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    ´s、我必须考虑 LED´s 应连接的正向电流和侧电压、因此我将使用 SN74LVC16T245来实现输出电流为32mA 的设计、这足以打开每个 LED。

    谢谢