This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306参数

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930391/pca9306-pca9306-parameter

器件型号:PCA9306

大家好、专家、我们最近使用了芯片 PCA9306DUCR。 我对 tPLH 参数有一些疑问。 此参数仅为几百皮秒。  我发现我测试的值高于数据表。 因此、我想问您  、输入信号的上升时间是否必须小于2ns 才能达到目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表规格以一种奇怪的方式给出了时序参数 tPLH。 该设置涉及在使能引脚上强制施加等于 VIH 电平的基准电压。 我这么说的原因很奇怪、因为在几乎所有用于该器件的应用中、使能引脚的电压为 Vref1+(~0.6V)。 当您强制将使能电压设置为 VIH 时、您会有效地强制器件始终处于线性区域中。 这将提供更快的传播延迟时间、因为您始终传导导导导导导导通 FET。 在典型应用中、您可以在截止和线性之间切换、这会根据电压以及您参考/定义传播延迟的方式增加~100ns 的传播延迟时间。

    "因此、我想问您  、输入信号的上升时间是否必须小于2ns 才能达到目标。"

    您无需尝试强制上升时间满足这些参数值、它们只是供参考。 即使您的传播延迟在100ns 范围内、该器件也能正常工作。 在大多数 I2C 应用(100kHz 和400kHz)中、100ns 传播延迟不会影响信号完整性/时序。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢