This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:同时使用 USB 2.0和 USB3.0下行端口

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930743/tusb8044a-using-usb-2-0-and-usb3-0-downstream-port-simultaneously

器件型号:TUSB8044A

你(们)好   

我们在    其中一个应用中使用 TUSB8044A 集线器是否可以     同时使用 USB 2.0和 USB3.0连接形成不同的下行端口?

   一 个端口的数据速率  是否会 受到 另 一个端口上可用数据速率的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    集线器内的 USB 3.0和 USB 2.0连接是同步和独立的。  总线在系统内完全不同的信号上运行、两者之间没有转换。  与 USB 2.0电缆连接的 USB 3.0设备或主机将作为向后兼容性的一部分下降至 USB 2.0信令。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、一个集线器端口上的数据速率不会影响另一个集线器端口上的数据速率。  您可以同时连接低速(鼠标)和超高速(USB 3.1闪存)。

    此致、

    JMMN