This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:RS232C 通道

Guru**** 2885720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929091/max3243-rs232c-channels

器件型号:MAX3243

您好、先生、

MAX3243IPW 可以在两个 RS232C 通道上使用吗?

谢谢。

此致、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以这样使用器件。  您可以将未使用的 ROUT、RIN 和 DOUT 引脚保持断开状态、并将未使用的 DIN 端口连接到 VCC 或 GND。  请注意、也提供2个 TX /2 RX 器件(例如 TRX3232E)、因此、如果您不想拥有未使用的通道、也可以考虑使用其中一个器件。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。

    您能告诉我是否有关于使用两个 RS232C 的说明?

    此外、我还有两个问题、

    可以确认吗?

    1.自动断电功能

    在 原理图中设置强制打开=[低电平]、强制关闭=[高电平]、

    启用自动断电、

    在使用两个 RS232C 系统时、我还可以使用此功能吗?

    2.

    未使用 Rin、

    我不使该 Rin 悬空、我将其设置为低电平。

    此操作是否没有问题?

    非常感谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我的进一步询问是否有任何更新?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间-我写了一个回复、但出于某种原因、似乎没有发布。

    自动断电可与两个独立的 RS-232接口配合使用。  在转换到断电模式之前、只需要两个接口都处于非活动状态。  (该功能通过检测器件上所有 Rin 输入端口上是否存在无效电压电平来工作。)

    可以将未使用的 Rin 端口连接到 GND。  这在功能上与使其保持悬空相似、因为每个端口都有一个5k Ω 的内部下拉电阻。

    我不知道在多个 RS-232端口上使用单个收发器的任何其他问题。  不过、如果您能想到任何具体的问题、我很乐意帮助您回答这些问题。

    此致、
    最大