This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:RS232建议:T1out 和 R1in 引脚#39;耐受电压需要高于40V

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929740/max3232e-q1-rs232-recommendation-t1out-and-r1in-pins-withstand-voltage-need-be-higher-than-40v

器件型号:MAX3232E-Q1

大家好、

 ‘我们是否有 RS232、哪些 T1out 和 R1in 引脚的耐受电压可能   高于 40V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    目前、我们没有此类器件、但可以在外部实现高压短路保护。  以下参考设计提供了一个示例电路、该设计是为 RS-485开发的、但也可以扩展到 RS-232:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060027

    我是否可以询问什么应用需要40V 容差?  这是否能够承受汽车系统中电池电压轨的短路?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      这适用于24V 电池。 该接口需要承受36V 电压1分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!  我们将在未来的发展过程中记住这种情况。

    此致、
    最大