This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 OSC 电阻容差

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930495/tps65982-tps65982-osc-resistance-tolerance

器件型号:TPS65982

规格 选择15K 0.2%

但 EVB 选择 15K 1%

我应该选择15K 0.2%还是15K 1%?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我建议使用0.2%容差。 电阻越精确越好