This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:如何在 DP 模式下调整 TUSB1044转接驱动器

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930369/tusb1044-how-to-tune-tusb1044-redriver-in-dp-mode

器件型号:TUSB1044

你(们)好

在我们的设计中、添加了 TUSB1044以提高 eDP 信号质量(C 型 ALT 模式)

我们根据数据表中的表7通过 GPIO 控制调整 TUSB1044。

我的问题是:

1.我应该同时调整 DEQ 和 UEQ 吗?

2. 应该何时调整 VOD 线性范围和直流增益?

谢谢你

BR

Kuiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DEQ 和 UEQ 是独立 的、因此您不必同时对它们进行调优。 DP 数据仅沿一个方向传输。 VOD 线性范围应调整为信号源的预期 VOD 输出 、以帮助保留任何前光标或后光标。 通常、大多数应用都使用1000mV 的线性度、除非前或后光标看起来被压缩、否则无需进行调优。 直流增益将仅补偿传输介质中的直流损耗、这些介质通常在长序列的非转换位期间出现。 应根据预期的直流损耗或眼图进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    对于 DP、 我们应该调整 DEQ。 我的理解是否正确?

    谢谢

    BR

    库亚格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kuiyag、

    应调整正确的 DEQ 以通过 DP 合规性测试眼罩。