This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在 Windows 和 Android 之间切换操作系统时、TUSB8041 3.0端口无法检测到器件的问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928896/tusb8041-question-for-tusb8041-3-0-port-can-not-detect-devices-when-switching-os-between-windows-and-android

器件型号:TUSB8041

各位专家:

我们的客户在具有双操作系统、Windows 和 Android 的电视项目中使用 TUSB8041。 在测试过程中、他们发现一个问题是在 Windows 和 Android 操作系统之间切换时、TUSB8041 3.0端口在插入四个下行流端口中的一个时很可能无法检测到设备。 即使我们在操作系统切换后拉低 GRST 引脚、 在插入3.0端口后仍无法检测到器件。

随附的是客户的 TUSB8041部分原理图、您能帮我们回顾一下它并给我们一些意见吗?这里的问题是什么?

e2e.ti.com/.../TUSB8041-Schematic_5F00_8_2D00_4_2D00_2020.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我相信下游 USB 3.0器件正在进入合规模式、这种模式不会仅通过集线器复位来清除。  将下游器件从合规模式中凸出的唯一方法是将 VBUS 切换至低电平或直接将其复位。  客户能否确认此修复了行为、以便我们可以确认根本原因?  

    为了防止器件进入合规性模式、在操作系统更改期间、到集线器的 USB_VBUS 应该为低电平、或者在操作系统更改时集线器应该保持在复位状态。  如果 USB_VBUS 保持高电平且集线器处于活动状态、集线器可能会使其下行 Rx 端接混淆下游器件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们尝试按照您的建议切换 VBUS、但它不起作用。 随附的是 Beagle USB 5000 v2 Superspeed 协议分析器捕获的客户 USB 总线通信日志、您能帮助查看它们并找到此问题的根本原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您能否向我提供完整日志并说明哪一个日志与哪一个行为匹配?  您可以通过私人邮件直接发送给我。  我将向您发送朋友请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器的下行端口正在进入合规模式。

    直接提供反馈。

    关闭票证。