This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042

Guru**** 2939650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930327/tusb8042-tusb8042

器件型号:TUSB8042

JMMN 和 TEAM、您好

目前、我的客户正在查看 TUSB8042的电源轨。

对于1.1和3.3V 电压轨、它是否足以满足1A 电流要求?

请查看、让我获取您对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    1A 应该足够了。 有关电源电流的一些参考值、请参阅数据表中的表7.7集线器输入电源电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik

    感谢您的建议。  

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利