Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
XIO2001本身受 Linux 系统支持。 因此、无需使用特殊驱动器。
要从 Linux 系统的角度访问 PCI2.3、我是否获得了一个特殊器件或必须映射一个特殊地址范围?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正确、您不需要特殊的驱动程序。 Linux 没有专用器件。
下面是在 XIO2001器件上搜索时出现的另一个链接。
此致、
Lee