This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8333:LM8333

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, LM8333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929668/lm8333-lm8333

器件型号:LM8333
主题中讨论的其他器件:TCA8418

最小值为1微秒。 PWM 似乎适用于4KHz 左右(250us)的音频音调- Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    一微秒是周期时间、高电平和低电平周期被指定为该周期时间的倍数。  您知道需要什么 PWM 分辨率吗?  也就是说、音频信号所需的最小占空比和不同占空比配置的数量是多少?

    此外、PWM 信号是用于直接表示音频音调(单频)、还是需要更新某些采样率(例如44kHz)下的占空比配置、以便能够重新创建更复杂的波形(例如、类似于 D 类放大器)?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、您好、我想使用 PWM 来驱动频率介于2K 和4K 之间的压电式发声器、假设占空比为50/50。 按键和错误等简单提示音。 在此特定设计中、我使用 的是 MAX7349AEG+、现在是 NRND。 我可以用 TCA8418替代主要功能、但会失去发声器功能。  LM8333是我找到的具有任何 PWM 选项的64键盘部件。 Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的澄清。  您似乎不打算将此输出用作典型的 PWM 输出、而是将高电平和低电平时间配置为某个固定周期、以获得可闻的切换速率。  如果正确、则可以使用该方法、但由于器件内部时钟的变化、生成的音频频率会有一些变化。  例如、如果您将高电平和低电平时间配置为每个125个周期、那么器件中的周期时间为1us、则周期为250us、产生的频率为4kHz。  如果本例中的周期时间为0.7us、则周期将减少至175us、 频率将增加至5.7kHz。

    最大