This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM

Guru**** 2646295 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929736/dp83tc811evm-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

尊敬的团队  

祝你度过美好的一天!

我们的客户 使用 Keysight 广范围测试软件来测试 Tx 信号,TC811EVM 工作正常,但  无法以红色测量来自 RJ45接口的信号,也无法以绿色测量来自端口的信号。

您能告诉我们如何设置跳线和切换、以使信号从 RJ45传出。谢谢。
下图是板的设置,我们现在使用 USB 为板供电:

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    您能不能澄清您想要在 RJ45连接器上测量的信号是什么? DP83TC811EVM 是从标准以太网100Base-TX 到100Base-T1的介质转换器。 EVM 上的 RJ45端口会路由到 DP83822、而不是 DP83TC811。  

    您是否查阅过 DP83TC811EVM 用户指南?  

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu231/snlu231.pdf

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

        这位是 SHICC 的 Jimmy。我们使用 Keysight 广泛覆盖范围软件来测试5种测试模式(输出压降测试等)的汽车以太网的发送器信号、附件是测试工具以了解详细信息。

     TC811EVM 是我们的标准 DUT。我们使用 Keysight 固定装置 通过 RJ45电缆连接 TC811EVM。但 没有来自 TC811EVM`s RJ45端口(红色)的信号、但我们可以测量来自绿色端口的信号。

    我们的问题是:如何配置  TC811EVM 并让我们可以测试 发送器信号仅连接装置和 TC811EVM RJ45端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢你的答复  

    我想您可以在这里与 Jimmy 确认详细信息,我请他提供更多信息。

    感谢你的帮助  

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、Leon、

    DP83TC811EVM 不会将任何信号从 DP83TC811路由到 RJ45连接器。 RJ45连接器连接到板载 DP83822、用作从100Base-TX 到100Base-T1的介质转换器。  

    DP83TC811差分发送和接收信号仅可通过如您所见的 MatENET 连接器获取。 如果您想通过 MateNET 端口将 DP83TC811连接到 RJ45连接、则需要一根一侧带有 MatENET 连接器的电缆、另一侧带有 RJ45。  相关示例、请参阅此处 DP83TC811 IEEE 802.3bw 合规性应用手册的图1:

    https://www.ti.com/lit/an/snla276/snla276.pdf

    此致、
    Justin