This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:与10G SFP+兼容

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929350/ds250df230-compatible-with-10g-sfp

器件型号:DS250DF230

大家好、

客户将使用此部件。 他们问 DS250DF230是否 与10G SFP+兼容? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DS250DF230适合在 SFF-8431 10G SFP+主机应用中使用。 TI 针对10.3125Gbps 和25Gbps 设计并测试了 DS250DF230。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    听起来不错、感谢您的回复。

    BTW、我们是否有任何可以与客户分享的测试报告? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过直接电子邮件共享了报告。

    此致、

    Rodrigo Natal