This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:SN65MLVD204A 与 SN65MLVD204的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930216/sn65mlvd204a-difference-of-sn65mlvd204a-and-sn65mlvd204

器件型号:SN65MLVD204A
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD204

大家好、

我的客户询问 SN65MLVD204A 和 SN65MLVD204有何区别? 为什么要开发 SN65MLVD204A? 谢谢。

BR、

CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    主要区别在于 SN65MLVD204A 上改进的 ESD 额定值(请参阅规格数据表)。

    此致、

    I.K.