This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982和 HD3SS460层级

Guru**** 2585365 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930076/tps65982-tps65982-and-hd3ss460-wirering

器件型号:TPS65982
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

您好!

我们将一个 tps65982连接到 HD3SS460以实现 DP 交替模式多路复用。 您能否说明当 HD3SS460的 EN、AMSEL 和 POL 引脚直接 连接 到 tps65982 GPIO 0、GPIO 3和 GPIO 14而没有任何上拉或下拉电阻时、如何在 tps65982固件中配置 GPIO 以处理 DP 交替模式 C、D、E、F? SBU 直接由 tps65982管理、不会路由到 HD3SS460。

随附的设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 GPIO 的0和3、对于开漏输出使能、内部下拉使能、和内部上拉使能、将这些字段留空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有用于'M'模式的上拉/下拉电阻器、但 HD3SS460数据表中的`9.2.2详细设计流程`指示源分配 C/D/E/F 不需要这些电阻器-感谢您清除了混乱。