This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:工业温度范围

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929538/tusb1146-industrial-temperature-range

器件型号:TUSB1146

您好、E2E、

美好的一天!

TUSB1146IRNQR 的数据表第61页中指示的温度范围为0°C 至70°C。 但是 、6.3建议运行条件表示 TUSB1146I 的温度范围为-40°C 至85°C。  TUSB1146IRNQR 的正确温度范围是多少? 如果是第一个器件、那么该器件的工业级器件型号是多少?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1146I 版本为工业 级-40至85C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    这是否意味 着 TUSB1146IRNQR 的温度范围应为-40C 至85C?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右侧、