This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:进入睡眠模式问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930252/tcan1042h-go-to-sleep-mode-question

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

您好!

客户想要使用待机模式进入休眠模式,但不知道如何设置清除 WEKERQ (标志)? 你会教他们吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来、虽然您提到了 TCAN1042器件型号、但您实际上可能是在询问 TCAN1043 -这是正确的吗?  如果是这样、数据表图21中给出的状态图给出了如何在器件不同模式之间转换的最佳说明、而表1给出了各种内部标志的说明。

    WAKERQ 是一个内部标志、可在初始上电或器件接收到唤醒请求(通过 WAKE 端子或通过 CANH/CANL 上的唤醒模式检测)时置1。  该位置位时阻断到进入睡眠模式的转换。  因此、在进入睡眠模式之前、必须清除此标志。  通过转换到正常模式来清除该标志、这是通过将 EN 和 NSTB 拉为高电平(拉至 VIO)来实现的。

    请告诉我这是否不清楚或您是否有其他问题。

    此致、
    最大